This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434AEVM:DRV8434AEVM 多连接

Guru**** 2584905 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434AEVM, DRV8434A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542028/drv8434aevm-drv8434aevm-multi-connection

器件型号:DRV8434AEVM
《Thread: DRV8434A》中讨论的其他器件

工具/软件:

如何编辑 GUI、以便一次可以将多个驱动程序连接到应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:

    感谢您的问题。

    将 EVM 插入计算机后、会为插入的每个 EVM 创建唯一的 COMx。 在 GUI 中、您可以使用 Options > Serial Port 菜单选择要连接到的 EVM 并进行控制、然后选择与所需 DRV8434AEVM 相对应的 COMx。  系统 一个实例 DRV8434AEVM 的顶部可以一次连接到 GUI 应用程序。  

    如果您在计算机中使用 DRV8434AEVM 运行桌面应用程序、则可以  通过手动选择上述 COMx 来使用云 GUI(需要 myTI 登录)连接到同一计算机中的第二个 DRV8434AEVM。 无法同时运行超过这两个的 GUI。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 但是,如果多连接不是用于这个,你能告诉我这个小部件的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:

    此功能 允许  同一 GUI(不是 DRV8434A GUI)支持不同的器件 EVM。 例如支持三种不同类型 EVM 硬件的 DRV84xx GUI、即 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx/ver/0.0.9/。 该小部件不适用于多连接。  除了此信息、我们无法为 EVM GUI 的 GUI Composer 工程提供任何其他信息。 谢谢你。

    此致、Murugavel