《Thread: DRV8434A》中讨论的其他器件
工具/软件:
如何编辑 GUI、以便一次可以将多个驱动程序连接到应用程序
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
如何编辑 GUI、以便一次可以将多个驱动程序连接到应用程序
您好、Michelle:
感谢您的问题。
将 EVM 插入计算机后、会为插入的每个 EVM 创建唯一的 COMx。 在 GUI 中、您可以使用 Options > Serial Port 菜单选择要连接到的 EVM 并进行控制、然后选择与所需 DRV8434AEVM 相对应的 COMx。 系统 一个实例 DRV8434AEVM 的顶部可以一次连接到 GUI 应用程序。
如果您在计算机中使用 DRV8434AEVM 运行桌面应用程序、则可以 通过手动选择上述 COMx 来使用云 GUI(需要 myTI 登录)连接到同一计算机中的第二个 DRV8434AEVM。 无法同时运行超过这两个的 GUI。 谢谢你。
此致、Murugavel
您好、Michelle:
此功能 允许 同一 GUI(不是 DRV8434A GUI)支持不同的器件 EVM。 例如支持三种不同类型 EVM 硬件的 DRV84xx GUI、即 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx/ver/0.0.9/。 该小部件不适用于多连接。 除了此信息、我们无法为 EVM GUI 的 GUI Composer 工程提供任何其他信息。 谢谢你。
此致、Murugavel