This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706H-Q1EVM:有关电源输入的说明

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541904/drv8706h-q1evm-clarification-about-power-inputs

器件型号:DRV8706H-Q1EVM
主题:DRV8702-Q1EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

该电路板附带用于 VBAT 的 J2 块连接器、以及用于 PVDD 的第二块连接器、该连接器应该为 H 桥供电。 我假设 VBAT 专用于为数字电子器件供电、但当我连接这两个器件 (PVDD=12V 和 VBAT=5V) 时、电路板会显示 DVDD 和 PVDD LED 完全亮起、而状态 LED 闪烁绿色。 问题是 VBAT 线路电压升至 PVDD、导致 5V 电源出现问题。 我检查了 H 型号 (MD023E3 (001)_Sch.pdf) 的原理图、我看到的唯一线索是在 3V3 LDO 块上、其中 3.3V 输出来自 PVDD。  我的问题是:

1) 我应该只使用 PVDD 来为整个电路板供电吗?. 如果没有、如何隔离两条电源线? 使用 VBAT 仅触发 nFAULT。

2) 是否有办法禁用板载 MSP MCU 并使用外部 MCU 控制 DRV8706 驱动器而无需移除 J10 跳线块旁边的 0 欧姆电阻器?

3) 似乎低侧电流检测电路(使用 R28)被禁用。 电路板 SO 信号是否在 R11 电阻上测得?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的发布。

    该电路板附带用于 VBAT 的 J2 块连接器和用于 PVDD 的第二个块连接器、该连接器应该为 H 桥供电。

    第二个连接器 J3 用于 PVDD 和 GND、用于连接低侧或高侧负载、同时在独立半桥模式下驱动输出。 它不用于电源输入。  

    我假设 VBAT 专用于为数字电子器件供电、但当我连接这两个器件 (PVDD=12V 和 VBAT=5V) 时、电路板显示 DVDD 和 PVDD LED 完全亮起、而状态 LED 呈绿色闪烁。 问题是 VBAT 线路电压升至 PVDD、导致 5V 电源出现问题。 我检查了 H 型号 (MD023E3 (001)_Sch.pdf) 的原理图、我看到的唯一线索是在 3V3 LDO 块上、其中 3.3V 输出来自 PVDD。[/报价]

    J2 VBAT 和 PVDD 是同一电源轨、只是通过反极性保护和 π 型滤波器分开了。 请参阅下面原理图中的。 切勿将它们连接到两个不同的电源。  

    对于来自 PVDD 的 3V3 LDO、您是正确的、它为 DRV8706H-Q1 和板载 MSP430 微控制器生成用于 DVDD 引脚电压的 3.3V 电压轨。 如果没有该 LDO、DRV8706H-Q1 将无法工作。 另一种选择是禁用板载 3V3 并根据通过 J10 接头所需的 IO 逻辑电平提供 3V 至 5V 的外部 DVDD 输入。 请参阅下面的代码片段。 这也会禁用 MSP MCU。  

    1) 我是否应该仅使用 PVDD 来为整个电路板供电? 如果没有、如何隔离两条电源线? 使用 VBAT 仅会触发 nFAULT。

    应通过 J2 输入电源、以将 π 型滤波器保留在电源路径中。  

    2) 是否有办法禁用板载 MSP MCU 并使用外部 MCU 控制 DRV8706 驱动器而无需移除 J10 跳线块旁边的 0 Ω 电阻器?

    是的、您可以通过将 MSP MCU 的复位连接到 GND 来禁用它。 这会将其所有 IO 线路呈现为高阻态。 请参阅下面的代码片段。

    3) 似乎低侧电流检测电路(使用 R28)已禁用。 电路板 SO 信号是否在 R11 电阻上测得?  [/报价]

    是正确、这是当前的硬件配置。 如果您想使用低侧检测、请移除 R20 和 R21 并使用 0Ω 短接填充 R26 和 R29。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。 我遵循了您的建议、在 VBAT 设置为 12V 的情况下、当与 DRV87xx GUI 一起使用时、电路板按预期工作。 我还将继续执行您关于第三季度的说明。 我想确认的唯一一点是您对问题 2 的回答:与 DRV8702-Q1EVM 电路板类似、我是应该从默认位置(连接 J8 上的引脚 1 和 2)和接地引脚 3 移除跳线分流器、还是应该按原样保留? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的跟进。 很高兴该电路板按预期工作。

    我想确认您对问题 2 的回答:与 DRV8702-Q1EVM 电路板类似、我应该从默认位置(连接 J8 上的引脚 1 和 2)和接地引脚 3 移除跳线分流器、还是按原样保留?

    不管怎么说都没关系。 但不需要跳线。 RST 必须为 GND 才能禁用 MSP430。 请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

    此致、Murugavel