主题:DRV8702-Q1EVM 中讨论的其他器件
工具/软件:
该电路板附带用于 VBAT 的 J2 块连接器、以及用于 PVDD 的第二块连接器、该连接器应该为 H 桥供电。 我假设 VBAT 专用于为数字电子器件供电、但当我连接这两个器件 (PVDD=12V 和 VBAT=5V) 时、电路板会显示 DVDD 和 PVDD LED 完全亮起、而状态 LED 闪烁绿色。 问题是 VBAT 线路电压升至 PVDD、导致 5V 电源出现问题。 我检查了 H 型号 (MD023E3 (001)_Sch.pdf) 的原理图、我看到的唯一线索是在 3V3 LDO 块上、其中 3.3V 输出来自 PVDD。 我的问题是:
1) 我应该只使用 PVDD 来为整个电路板供电吗?. 如果没有、如何隔离两条电源线? 使用 VBAT 仅触发 nFAULT。
2) 是否有办法禁用板载 MSP MCU 并使用外部 MCU 控制 DRV8706 驱动器而无需移除 J10 跳线块旁边的 0 欧姆电阻器?
3) 似乎低侧电流检测电路(使用 R28)被禁用。 电路板 SO 信号是否在 R11 电阻上测得?