This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:DRV8870DDA SO8 — 上次的 PCN

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870, DRV8251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527159/drv8870-drv8870dda-so8---last-pcn

器件型号:DRV8870
主题: DRV8251 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们注意到 PCN 之前(较轻者)和之后(较深)的 X 射线输出具有不同的生效日期(2024 年 2 月)、pn DRV8870DDA。

我们将适配形式和功能没有改变的情况红色表示、但最终器件无法正常工作;对于每个 PCBA、我们都必须用最后一个 PCN 版本之前的器件和版本进行替换。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    感谢您的问题。

    您能帮助了解 DRV8870 的问题吗? 任何波形或原理图来了解故障都会有所帮助。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题只是在输出、功率和输入信号上、即使在 PCN 之后的驱动器上也是常规的。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alberto 的确认。 让我和团队一起工作、回到您的身边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:  

    感谢您提供信息。  

    与旧设备相比、请向我提供客户在使用新设备时遇到的问题的更多信息。 您是否还能向我提供旧器件的输出并说明问题?  

    此致、  
    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ​​输入端的 VM 电源值和逻辑信号与 PCN 之前器件观察到的标准运行参数保持一致、但我们完全没有驱动器输出信号。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:  

    感谢您的答复。  

    待确认的是、 对于 PCN 之后的器件、没有应用适当输入的输出。?

    在这种情况下、  

    是否要确认您遇到过所有 PCN 之后的 器件的此问题?

    请您向我们分享您的原理图吗?

    [引述 userid=“601044" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527159/drv8870-drv8870dda-so8---last-pcn/5881047 #5881047“]
    这个问题只是在输出、功率和输入信号上、即使在 PCN 之后的驱动器上也是常规的。 

    [/报价]

    PCN 之前的共享波形是什么?

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。 我有很多 1000 板与新版本,都不工作. 如果我使用旧电路板更换驱动器、所有电路板都可以正常工作。 图中显示的示波器屏幕顶部显示驱动器输出、底部显示驱动器输入。 预期行为 是始终为低电平的输出、而另一个输出具有 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:  

    感谢您提供的信息。  

    您想告诉我们什么是应用、也可以与我分享 DRV8870 的原理图吗?  

    此致、

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto 和 Riccardo:

    示波器捕获中不清楚哪个输出信号来自哪个器件。 如果可能、请提供输入信号 (IN1 和 IN2) 和两个输出信号 (OUT1 和 OUT2) 的示波器捕获。 提供这些参数、我们能够了解 PWM 关断期间使用的电流再循环之间的关系。 根据提供的捕获、不清楚开关序列是在 FWD/滑行还是 FWD/制动状态之间。  

    具有 PCN 的器件之间没有规格变化、因此、奇怪的是电路板“无法正常工作“。 通过提供原理图和布局、我们可以帮助进一步调试。

    是否有任何阈值会在特定状态或条件下禁用输出?

    如果输出是 Hi-Z、是否有任何外部电路会受到影响?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Driver-shematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 DRV8870 替换为 DRV8251、可以正常工作。:

    图像显示了信号。 与前一个图像一样、信号为:

    通道 1 OUT2

    通道 2 OUT1

    通道 3 IN2

    通道 4 IN1

    开关顺序在 FWD/BRAKE 之间

    该阈值高于电流。

    我们已经生产了超过 20000 块板,没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、即使 DRV8251 也无法正常工作。  

    这对于电机电刷换向的噪声似乎更敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们这边、我们正在修改一些元件:我们有这个原理图

    我们尝试过

    R97 = nm→Vref = 4.7V
    R98 = 330mΩ
    Cx066 和 Cx068 = 100nF、以缩短充电时间。

    我们还观察到、DRV 开始在 6.5V 的电压下运行、因此通过软启动延迟 VMID 毫无意义。
    对 SYNC_F 同步信号执行操作没有好处、因为它在 DRV 之前就会触发。

    获得的结果:

    • 放大器级恢复正常工作。

    • MOSFET 开启时的栅极电压= 12.3V、与未修改的 12.9V 相比。

    但在一天结束时,测试是 KO

    令人难以置信的是、TI 这么多改变了这个声明的 PCN !!!!! 请由 TI 技术人员向您解释!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:  

    感谢您的更新。 让我检查一下信息、然后通过 EOD 返回给您。  

    此致、

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:  

    感谢您提供的信息。 抱歉、延迟回复、星期五上的 e2e 已关闭。  

    我已经审阅了原理图。 我对原理图有一些疑问。  

    [报价 userid=“601044" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527159/drv8870-drv8870dda-so8---last-pcn/5920041 R97 = nm→Vref = 4.7V
    R98 = 330mΩ [/报价]

    通过 Rsense 电阻器将 Isen 连接到 GND 可实现电流调节并调节 ITRIP (A) 的电流。 在电流原理图中、ISEN 通过 50m Ω 电阻连接到 GND 、从而导致 ITRIP = 4.7 /(10 * 0.05)= 9.4A、这不是 Itirp 的正确值、因为驱动器可能会吞噬 3.6A 峰值电流。 对于修改后的 R98 = 0.33 欧姆、ITRIP = 4.7/(10*0.33)= 1.42A、以便电流调节正常工作。  

    我们还观察到 DRV 在 6.5V 电压下开始运行、因此用软启动延迟 vmid 毫无意义。
    对 SYNC_F 同步信号执行操作没有好处、因为它会在 DRV 之前触发。

    DRV8870 工作电压为 6.5V 至 45V。 我们尚未测试具有 MP6613 驱动器的 DRV8870。  请您告诉我、使用延迟 vmid 的原因是什么?

    [报价 userid=“601044" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527159/drv8870-drv8870dda-so8---last-pcn/5920041

    获得的结果:

    • 放大器级恢复正常工作。

    • MOSFET 开启时的栅极电压= 12.3V、与未修改的 12.9V 相比。

    [/报价]

    请解释一下栅极电压的含义吗? DRV8870 集成了 FET、输出在 0 和 VM 值之间变化。

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 对我的应用有何建议?

    我的应用是采用 PWM 驱动的典型有刷直流电机。

    一切设计都是按照数据表中的规定进行的。

    在过去的 6 年里,它在 20000 多种产品上运行良好。

    它可以很好地连接到 4 个不同的电机。

    现在、等待解决方案的生产处于暂停状态。

    似乎电机产生的尖峰会触发一些保护。

    您能否确定触发了哪种保护?

    我该如何保护它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过其他一些测试后、我认为问题出在 OCP 中。 我可以说是因为驱动器重试在 3ms 后启动、等于 tRETRY

    我发现当电机旋转约 20A 时的电流峰值、但它们的长度为 20-30ns。

    它们不应触发 OCP、因为 tOCP 为 1.5us、并且应过滤较短的脉冲。

    另一个问题是它在 3ms 后没有重新启动、并且没有任何过流故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:  

    感谢您的更新。  

    我正在与设计团队一起调查此问题、并将更新返回给您。 在此期间、请您向我提供以下信息。  

    [引述 userid=“58388" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527159/drv8870-drv8870dda-so8---last-pcn/5924562

    经过其他一些测试后、我认为问题出在 OCP 中。 我可以说是因为驱动器重试在 3ms 后启动、等于 tRETRY

    我发现当电机旋转约 20A 时的电流峰值、但它们的长度为 20-30ns。

    它们不应触发 OCP、因为 tOCP 为 1.5us、并且应过滤较短的脉冲

    [/报价]

     DRV8870 的典型 IOCP 为 4.5A、抗尖峰脉冲时间为 1.5us。 Hbridge 将被禁用 3ms、然后重新启用输出。  

    但是、MP6513 具有 2A IOCP、重试时间为 0.85ms。 这些差异可能会导致一些干扰。  

    电机的稳态电流是多少? DRV 输入电压是多少? PWM 频率是多少?

    您会分享电流波形的捕获以及输出吗?

    另一个问题是它在 3ms 后无法重新启动、并且没有任何过流故障。

    如果过流故障仍然存在、则会重复该周期、否则器件将恢复正常运行。

    [报价 userid=“601044" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1527159/drv8870-drv8870dda-so8---last-pcn/5920041

    R97 = nm→Vref = 4.7V
    R98 = 330mΩ
    Cx066 和 Cx068 = 100nF、以缩短充电时间。

    我们还观察到、DRV 开始在 6.5V 的电压下运行、因此通过软启动延迟 VMID 毫无意义。
    对 SYNC_F 同步信号执行操作没有好处、因为它在 DRV 之前就会触发。

    获得的结果:

    • 放大器级恢复正常工作。

    • MOSFET 开启时的栅极电压= 12.3V、与未修改的 12.9V 相比。

    [/报价]

    将 R98 更改为 330m Ω 可实现电流调节、并将电流限制为  4.7/(10*0.33)= 1.42A。进行此更改后电路板是否正常工作?  

    此修改将限制 BDC 浪涌电流、并防止因浪涌电流而触发 OCP。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要混淆。 我说的是我的项目,它不同于 Alberto 的项目

     

    我的工程是一款适用于直流有刷电机的简单驱动器。

    我所有的评论都是指我的项目。

    也许我们应该打开另一个主题,因为 Alberto 的电路有很大的不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、  

    是的、请 将您的问题发布到新主题中。  

    此致、  

    Mojtaba.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:  

    更改 R98 是否解决了问题? 如果您的 驱动程序仍有问题、请告知我们。   

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DRV8870:该电路板不适用于新的 PCN 

    移到了这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ricardo、  

    感谢您发送编修。 我们将在新主题上与您联系。

    此致、  

    Mojtaba.