This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:使用内部电荷泵为 AMC 器件供电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, DRV8162, DRV8363-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542875/drv8350-using-internal-charge-pump-to-supply-amc-device

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件: DRV8162DRV8363-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望使用 drv8350 器件的集成电荷泵为 AMC 器件供电、如下图所示。 有没有任何问题,当吨的低侧 mos 是短? 客户担心低侧导通时间短时、电荷泵无法充电至估算电压、并且无法为 AMC 器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey、

    可以给我发送 AMC 器件的 DS 吗? 它们是否也使用 drv8350 或 drv8162?  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    AMC 器件为 AMC1306。 他们现在使用 DRV8350、希望使用相同的架构为 AMC 器件供电。 您能帮帮您吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey、  

    使用 DRV8350 电荷泵时、AMC 器件在 LS 导通期间的电压存在问题。
    在 DRV8162 等自举器件中、HS 电源在 SHx 上悬空、因此在 HS 导通和 LS 导通期间它相对于 SHx 的电压为 12V。 但在 DRV8350 等纯电荷泵架构器件中、VCP 电压比 Vdrain 高 12V、因此当 HS sis 导通且 SHx 为 48V 时、HS 电源电压比其高 12V、但当 LS 导通且 SHx = 0V 时、AMC 器件将看到 60V 的电压。 客户需要考虑到这一点。

    因此、如果客户希望将不同的 48V 驱动器与 BST 配合使用、那么如果他们想要三相 48V BLDC 栅极驱动器、则可以使用 DRV8363-Q1。

    此致、

    Akshay