This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1:IFS 处的 Vref

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8452, DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1543544/drv8889-q1-drv8889-q1-vref-at-ifs

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8452DRV8434S

工具/软件:

大家好:

我希望以 1、5A 的满量程电流驱动电机驱动器、因此 VREF 需要为 3、3V、TRQ_DAC = 100%(根据第 20 页的公式)。

在“绝对最大额定值“部分中、可以在 Vmax = 5、75V 的情况下驱动引脚、但在第 4 页的数据表“引脚说明“中、您最多可以连接 3、3V 的电压。

我将使用分压器连接该引脚、为了使 IFS = 1、5A、电压略高于 3、3V(约 3、5V)、以达到最大电流。

问题是、这是否可以接受?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    VREF 引脚的建议运行条件规格为 0.05V 至 3.3V。TI 建议不要超过这些运行条件。  

    绝对最大额定值是该引脚永久损坏的电压规格。 因此、VREF 的 3.5V 输入可能不会损坏器件。 但是、它不能保证器件正常运行。 为使器件正常运行 、VREF 必须≤3.3V

    也就是说、器件支持的最大电流为 1.5A 并不意味着它可以在任何应用中的最大电流驱动下使用。 功率耗散以及应用的环境温度 TA 也将发挥重要作用、DRV8889-Q1 的封装型号 — 请参阅 RθJA 结至环境热阻规格、VM 电压等 请 从 数据表的第 60 页开始查看 8.2.4 热应用部分。 使用此公式、您可以估算应用的芯片温度。 如果温度超过 TSD 热关断限值、则该器件无法用于驱动该电流水平。 要驱动具有良好热性能安全裕度的 1.5A 满量程电流 IFS、您可能必须考虑 DRV8434S、DRV8452S、DRV8452 DDW 等  谢谢你。

    此致、Murugavel