主题中讨论的其他器件: DRV8452、 DRV8434S
工具/软件:
大家好:
我希望以 1、5A 的满量程电流驱动电机驱动器、因此 VREF 需要为 3、3V、TRQ_DAC = 100%(根据第 20 页的公式)。
在“绝对最大额定值“部分中、可以在 Vmax = 5、75V 的情况下驱动引脚、但在第 4 页的数据表“引脚说明“中、您最多可以连接 3、3V 的电压。
我将使用分压器连接该引脚、为了使 IFS = 1、5A、电压略高于 3、3V(约 3、5V)、以达到最大电流。
问题是、这是否可以接受?
此致、
Alex