This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:开闭环控制问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, DRV10975, DRV10983, MOTORSTUDIO, DRV10983EVM, DRV10975EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1533004/drv10983evm-open-to-closed-loop-control-issue

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他部件:DRV10975DRV10983MOTORSTUDIO、MCF8315C、 DRV10975EVM

工具/软件:

您好:

我一直在尝试使用 DRV10983 和 DRV10975 评估模块调整多个 BLDC 电机。 我所使用的电机均符合 DRV10975 和 DRV10983 的规格、但它们 产生的反电动势非常低。 我目前没有确切的反电动势电机常数 Kt、因为我没有电机数据表、但我通过测试知道它非常低、预计它会处于这些 EVM 可接受范围的低端。 按照调优指南 操作时、我能够让它们在开环中旋转、但会看到向闭环控制过渡的性能非常差、之后它们会立即锁定。 此外、GUI 中报告的 RPM 远高于实际 RPM、这通常是我得到的导致自动关闭或锁定的错误。 例如、电机将 根据 转速计在 2000rpm 左右旋转、 但 GUI 将报告 18,000 到 20,000 rpm 范围内的值。 您是否可以在此处帮助我找出问题? 我一直假设这是由于这些电机产生的低反电动势造成的、但可能还有其他方面缺失。 作为参考、这些电机能够使用市售的无人机 ESC 达到高达 20,000RPM 或更高的转速、但我希望 TI 电机驱动器获得更好的性能和可靠性。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否已验证交货周期调整?

    您能否分享 R、L、KE 信息(如果可用)。

    我还建议使用 MCF8315C/16C EVM、使用具有 SmartTune 功能的 MOTORSTUDIO 来调整和旋转电机。

    此外、您能否分享波形(从开环到闭环的波形放大和缩小)。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、我 尚未验证交货周期调整。 以下是 我所使用电机的参数。 它们都 是通过测试确定的、因为我没有数据表:

    极点:12

    R(相位到中心):2.25 欧姆

    kT: 300mV/Hz(尽管我发现最成功的开环行为是 kT 要低得多、约为 6mV/Hz)   

    您是指 LR 常数吗? 如果是、那么这个电机还没有这个。 我也很难获得此电机的电流波形。 我使用带有 1 欧姆分流电阻器的示波器来捕获电流、但添加分流电阻器似乎会妨碍电机在开环中正常启动。 如果您对如何更好地捕获电流有任何建议、这将会有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAC、

    建议使用 MCF8315C/16C EVM、并使用 MOTORSTUDIO SmartTune 功能来调优电机。

    这些参数经拍卖后由 GUI 计算、然后验证与 DRV 一起使用的参数。

    不要使用任何会影响性能的分流电阻器。

    MOTORSTUDIO 支持 MCF8315C/16C。

    介绍 SmartTune:自动调整电机参数|视频|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您提供的信息。 MOTORSTUDIO SmartTune 功能在正确确定具有极低反电动势的电机参数和闭环控制方面的可靠性如何? 我在 DRV10983EVM 或 DRV10975EVM 上的产品没有太多成功、因此要确保此 EVM  能够在购买前充分工作。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAC、

     MOTORSTUDIO SamrtTune 出版了几个月现在,我们得到了很好的反馈。

    我建议您 体验 SmartTune。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.