This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14241-Q1:无法获得输出电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542548/ucc14241-q1-not-getting-output-voltage

器件型号:UCC14241-Q1


工具/软件:

大家好、我已经为我的应用构建了新电路板。 输入是 24 伏、 目标输出 I am 为 20V 和–5V VCC-VEE 和 GND VEE。 我将 pg top pg bottom 设为 5 伏、启用 top and bottom 均设为 5 伏。 需要更改什么参数。 RLIM 为 390 伏。 我无法清除故障。 请提供帮助。