请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14241-Q1工具/软件:
大家好、我已经为我的应用构建了新电路板。 输入是 24 伏、 目标输出 I am 为 20V 和–5V VCC-VEE 和 GND VEE。 我将 pg top pg bottom 设为 5 伏、启用 top and bottom 均设为 5 伏。 需要更改什么参数。 RLIM 为 390 伏。 我无法清除故障。 请提供帮助。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、我已经为我的应用构建了新电路板。 输入是 24 伏、 目标输出 I am 为 20V 和–5V VCC-VEE 和 GND VEE。 我将 pg top pg bottom 设为 5 伏、启用 top and bottom 均设为 5 伏。 需要更改什么参数。 RLIM 为 390 伏。 我无法清除故障。 请提供帮助。 
UCC14241EVM-052 完全按照您的要求进行配置 (+15V/–5V)。 请下载并使用 UCC14241 Excel 设计工具 v.8 、并查看 UCC14241EVM-052 用户指南中的 BOM 元件。 密切注意输出电容器和 RLIM 电阻器配置的比率。
由于 RLIM 电阻器太小、IC 会变热。 我建议使用配置为 RDR 的 RLIM、 UCC14241 Excel 设计工具 v.8 对此进行了说明 。 此外、C_VEE:C_VDD 电容比为 2.32、但应根据 VDD:VEE = 15V:5V=3 计算得出。 不要忘记考虑将使输出电容器降额的直流偏置效应。 尽力使有效电容比尽可能接近 3。
Steve