This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:处于活动状态的备选电机驱动器器件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541628/drv8332-alternative-motor-driver-devices-in-active-status

器件型号:DRV8332


工具/软件:

您好:

我的客户将 DRV8332 用于当前产品。 但现在已进入 EOL。 他们希望使用当前正在供货的器件重新设计产品。 其要求如下。 TI 最推荐哪种处于活动状态的器件?

所需规格
--------------------------------------------
三相 PWM 电机驱动器
 【所需规格】
   工作电源电压:必须在 40V 电压下工作
   输出电流:峰值 12A 或更高(请引入峰值 9A 或更高)
   PWM 频率:大于 20kHz
   工作环境温度:–40°C 至 85°C。
 【请求功能】
   三相独立控制:能够独立输入三相 PWM 信号
   输出停止:进入 RESET 或 EN 等效信号。 可以停止 PWM 输出((Hi-Z 状态)
   保护功能:当检测到过流和过热情况时、可以关断器件并通过故障等效信号进行报告
--------------------------------------------

此致、

K.Hirano