This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:DRV8262EVM

Guru**** 2397685 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542070/drv8262evm-drv8262evm

器件型号:DRV8262EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8262

工具/软件:

您好:  

我收到了 DRV8262EVM (DDW) 软件包并成功安装了 TI 基于云的 GUI。  

我尝试将单 H 桥用于具有 PWM 接口的有刷直流电机、而不是 PH/EN。  

根据其手册、当 IN1 和 IN2 都设置为 0(滑行模式)时、GUI 似乎只允许我停止电机

是否可以将 IN1 和 IN2 配置为 1、以便我可以尝试使用其制动功能而不是滑行? 最后、我想看看在使用外部制动器作为电机模块的一部分时、哪个制动器会更快地停止电机。 我看不到寄存器配置可用于 DRV8262 设置。 此外、是否可以使用 GUI 禁用总线电压 (VM)?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    感谢您的发布。

    根据其手册、似乎仅当 IN1 和 IN2 都设置为 0(滑行模式)时、GUI 才允许我停止电机

    用户指南 (UG) 未提及 PWM 的极性。 我们目前正在更新 EVM UG、以反映这些缺失的信息。  

    选择 PWM 模式时、两个输入会自动遵循控制逻辑 表 6-6。 具有 PWM 接口的单路 H 桥(见下文)。 当滑块为 0%时、IN1 和 IN2 都为“1"。“。 只有其中一个可以向 100%占空比/速度移动。 为确保安全性、提供了斜坡速率特性、该特性不支持即时制动。 原因是制动再循环电流可能超过 IOCP 跳变电平、如果用户不熟悉 BDC 电机行为和开关高电流、则会损坏器件。

    高级用户可以将斜升速率设置为 0、以便对占空比变化做出即时响应。 将其设置为 0 时、以所需的占空比运行电机。 要立即停止电机(慢速衰减/制动模式)、请在当前运行的占空比的占空比输入小工具中输入“0",“,然后、然后在计算机中按“Enter",“,或、或点击小工具外的鼠标指针。 此时、IN1 和 IN2 都将变为“1",“,电机、电机将在高侧 FET 电流再循环制动的情况下停止。 如果 设置了电流调节、再循环电流将限制在该限值。  由 Murugavel 编辑:在当前再循环制动操作期间不能进行电流调节。 电流不会受到限制。 某些电机可能高速旋转以产生大量 BEMF、从而导致高再循环电流超过 IOCP 阈值。  

    对于斜升速率为 0 的测试、我们建议您通过移除跳线短接来隔离 IPROPI1、2 与板载 MCU ADC 的连接、如下所示。  

    当电机以目标速度运行时、使用 EVM 将器件设置为睡眠模式、使电机滑行停止。 编辑:这不是行为、因为涉及延迟、这也会导致制动。 由于与 PWM 滑块的互锁、无法设置滑行模式。 快速检查是否存在滑行的方法是在电机运行时按下 EVM 上的复位按钮 S1。 我们将在下一个更新周期在 GUI 中研究这个问题。  

    在这些测试期间、请遵循安全预防措施、尤其是对于 EVM 的 48V 或更高电源。 在电源中使用适当的电流限制可以帮助避免电气损坏、火灾危险和人身伤害。 我做过几次这样的测试、没有任何问题、但在这一过程中吸取了几个教训。  

    再循环制动非常快、仅供参考。 滑行时间取决于系统、机械惯性和摩擦。 希望这对您有所帮助。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也在本模块的原型设计中、 在这种情况下、假设电机串联内置制动器、停止电机的最快速度是多少? 我看到 EVM 剂量在 DRV8262 的 GUI 中不支持滑行模式。 我已经尝试复位 EVM、但这个剂量不会告诉我电机停止的速度、因为它也会关闭主电源。 当我使用制动模式时、它会使电机相当快地停止(EN1/2 上升和电机输出电压上升至 VM 之间的延迟为数百纳秒)。 实际上、使用复位按钮将其用作 EVM 上的滑行模式时会发生什么情况? VM 逐渐衰减、然后进入停止状态、我认为这表明使用制动模式比滑行模式快、可以停止电机。 此外、我还意识到、使用制动模式时、使能信号的上升时间要短得多(纳秒)、而使用复位作为滑行模式时、使能信号的下降时间要短得多(微秒)。 以下是我的问题摘要、  

    假设我已在带有单个 H 桥的电机中内置了制动模块(就像上面的用户一样)、  

    • 哪种方法可提供更快的制动模式? 滑行还是制动? ( 我想您已经回答过、这取决于机械惯性和摩擦力 )  
    • 当复位用于测试滑行模式时、当从 GUI 使用制动模式时、使能信号从 1 变为 0 的延时时间比使能信号从 0 变为 1 的延时时间慢得多? 为什么会这样?  
    • 我们似乎没有 GUI 剂量来访问 DRV8262 EVM 的寄存器。 除了 GUI 中提供的信号之外、是否有其他方法可以更动态地控制启用、复位和所有其他信号?  

    感谢您的帮助  

    谢谢

    Jake  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、

    感谢您的跟进。

    哪种方法可提供更快的制动模式? 滑行还是制动? ( 我想您已经回答过、这取决于机械惯性和摩擦力 ) [/报价]

    无论机械惯性如何、慢速衰减/制动模式都能为正在运行的电机提供最快的停止速度。 设计人员必须注意机械系统中存储的可能导致过流情况的动能。  

    当复位用于测试滑行模式时、如果从 GUI 使用制动模式、使能信号从 1 变为 0 的延时时间比使能信号从 0 变为 1 的延时时间慢得多? 为什么会这样?  [/报价]

    EVM 上的复位会复位 MSP430、这将使其 IO 端口进入高阻态输入模式。 启用 1 到 0 操作是 IO 切换、该切换发生得非常快。

    GUI dose 似乎不允许我们访问 DRV8262 EVM 的寄存器。 除了 GUI 中提供的信号之外、是否有其他方法可以更动态地控制启用、复位和所有其他信号?  [/报价]

    DRV8262 没有寄存器 — 请参阅其数据表。 GUI 小工具操作在 MSP430 MCU 中进行硬编码、无法更改。 当然,您可以通过移除跳线短接从外部进行控制 — 请参阅 EVM 用户指南。 即使您在移除这些跳线短接后未使用 GUI、也必须连接 USB 以将 VCC 电源连接到 DRV8262。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、  

    感谢您的回答。 简单问题、在使用制动模式进行测试(使能信号都变为高电平)时、我注意到、在制动期间直接使用电流探头测量电机电流时、会有浪涌电流流过电机。 例如、我在 800mA 负载下运行一个电压为 10V 的电机、可以看到反 方向存在峰值电流(略高于–800mA)、然后稳定至 0A。 因此在 40ms 内、这个制动电流从+800mA 向上稳定到–800mA、然后逐渐稳定到 0A。  

    黄色 — 电机电流通过电流探头  

    绿色 — 电机 1 输出电压  

    红色 — 电机 2 输出电压  

    蓝色 — enable1  

    时间标度 50ms/div  


    我知道在制动期间反方向存在浪涌电流、但 EVN 能够处理多少浪涌电流? 我计划在更高的负载设置下进行测试、但想确保了解制动模式下 EVM 的裕度、以免损坏该 EVM。 它能否在 4A 负载下处理 30V 电压、制动不会造成任何损坏? 我假设这与机械惯性有关、但我想知道是否有任何分析。  

    注意:也许这与您已经回答过的这个论坛有关? 剂量这意味着、只要反向电流峰值低于 OCP 电流水平  (~8A) 、那么使用是否安全?  

    e2e.ti.com/.../drv8262-drv8262evm-drv8262-reverse-emf-and-protection-for-brushed-dc-motor-application

    谢谢

    Zhang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    在制动时、通过 HS-FET 的再循环电流基本上会使电机输出短路。 这将导致相反方向的高电流。 电流大小取决于电机转速及其 BEMF 常数。 在某些情况下、该电流可能超过几安培。 如果在以相同速度旋转时使用电流表短接两个电机端子、您将注意到完全相同的行为、这是 BDC 电机的工作原理。 您观察到的是预期行为。

    注意:这可能与您已经回答过的这个论坛有关吗? 剂量这意味着、只要反向电流峰值低于 OCP 电流水平  (~8A) 、那么使用是否安全?  [/报价]

    是的、从电气理论的角度来看、它是相关的。 是的、反向电流峰值不得超过 OCP、否则由于电流路径突然断开而损坏器件、可能会产生感应电压。 因此、您希望与 IOCP 规范有足够的裕度。 除此之外、您还必须牢记热关断 TSD。 如果在制动期间器件的温度超过 150°C 、FET 将变为高阻态、从而在输出端产生相似的电压条件。 通常、制动电流的持续时间不足以触发 TSD。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morugavel 早晨  

    如果电流调节电平为 5A、则预计制动期间的反向电流峰值不会超过 5A。  如果将其调节为 5A、并且在制动期间出现某种程度上的反向电流峰值需要转储更多的能量(假设为 7A)、那么我预计在 电流调节 (5A) 较低时、制动会相对较慢、而电流调节电平限制 (7A) 较高时。 这一假设是否正确?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、启用制动时、电流不会流过电流检测电阻、因此在电流调节电平下不应该有任何作用? 如果 TI 能确认这一点会很好。 我的问题是、如果电流在制动期间没有流过电流检测电阻器、该剂量 IC 检测 OCP 电平如何? 我使 EVM 以低得多的电流运行、但在启用制动器时、我已经看到反向电流为 6A。 我将无法在我的项目中控制斜升速率或启用速率、因此无法缓解浪涌电流。 希望提供任何建议。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    那么您是对的。  在制动器启用时、电流调节不会起作用。 。 电流将流经内部检测电路  可使用 IPROPIx 进行测量、但电流调节逻辑不 涉及制动电流。  

    如果我在过去的任何答复中提到电流将在制动模式下调节、我可能会误会。 我编辑了该回复以反映正确的陈述。

    如果 设置了电流调节、再循环电流将限制为该限值。  由 Murugavel 编辑:在当前再循环制动操作期间不能进行电流调节。 电流不会受到限制。 某些电机可能高速旋转以产生大量 BEMF、从而导致高再循环电流超过 IOCP 阈值。  [/报价]

    内部电流调节基于 tON 和 tOFF。 在 tON 期间、一个 HS-FET 和一个 LS-FET 将导通、而在 tOFF 期间、两个 HS-FET 都将导通。  

    在制动操作期间、两个 HS-FET 都将导通。 在此期间、无法进行电流调节、因为在此制动操作期间不会发生 TON。 只能在行驶方向上使用吨。  制动电流不会受到限制。 某些电机可能高速旋转以产生大量 BEMF、从而导致高再循环电流超过 IOCP 阈值。   

    ]那么我的问题是、如果电流在制动期间没有流过电流检测电阻、那么 Dose IC Detect OCP 电平是如何的?

    H 桥的 OCP 检测不基于 IPROPIx 电流检测。 OCP 检测是每个 FET 采用的专用模拟电流限制电路。 如果再循环电流超过此电流、将发生 OCP 并中断电流。 这种突然中断可能会导致 OUTx 上出现电感反冲电压。 系统设计必须确保该电压不超过绝对最大额定值。  

     

    请参阅以下使用 DRV8262EVM 的示波器捕获示例、即双路 H 桥和 PWM 控制模式。 VM 电源为 48V、VREF = 2V、RIPROPI = 3.3kΩ。 计算出的 Itrip 电流为 2.858 A。黄色迹线是 IPROPI 电压、蓝色迹线是 BDC 电机电流。

    以 100%的速度驱动电机、浪涌电流受电流调节的限制:

    在 IPROPI 和捕获电机电流时停止驱动制动(没有电流调节-电流由再循环路径的阻抗决定):

    我将无法在我的项目中控制斜升速率或启用速率、因此这不是缓解浪涌电流的方法。 请提供任何建议。

    驱动器必须能够支持此制动电流。 如果双路 H 桥模式无法支持该峰值电流、您可以考虑 DRV8262 的单路 H 桥模式。 在此模式下、IOCP 阈值是双路 H 桥模式的两倍。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

    [/quote]