This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8215:drv8215 的出厂设置

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546454/drv8215-factory-settings-of-drv8215

器件型号:DRV8215


工具/软件:

您好、我想使用 PWM 来驱动 drv8215、但它有两种模式:PWM 和 I2C。 我想知道哪一种是出厂设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye:  

    感谢您与我们联系。  

    DRV8215 包含 PWM 和 PH/EN 模式以及一个 I2C 接口。 该器件可由硬件通过 GPIO 或使用 I2C 接口进行控制。   I2C 寄存器中的 PMODE 位允许仅通过 I2C 命令控制 H 桥、从而减少 GPIO 输入的数量。

    I2C_BC 位决定电桥是由 EN/IN1 和 PH/IN2 引脚控制、还是由 I2C_EN_IN1 和 I2C_PH_IN2 位控制、如下所示。

    控制模式由 PMODE 位选择。 DRV8215 允许用户选择相位使能模式或 PWM 模式、如下所述。

    CONFIG4 设置 I2C_BC 和 pMODE 默认值。 I2C_BC 的默认值为 0h、用于配置由 INx 引脚控制的 HBRIDGE。 此外、默认 PMODE 为 1h、可启用 PWM 模式。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Mojtaba.