This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DRV8262 电流调节不起作用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546830/drv8262-drv8262-current-regulation-not-working

器件型号:DRV8262


工具/软件:

您好、  

我正在使用以下设置测试 DRV8262EVM 模块、但我发现电流调节根本无法正常工作。 您能否说明为什么它无法正常工作? 下面是我的设置和示波器图像、  

  • 具有 PWM 类型输入的双模式配置中使用的单路 H 桥(仅使用 1 个 H 桥、OUT1 和 OUT2)  
  • 电源电压 28V  
  • 负载电流~1.9A  
  • 衰减模式:智能调优(尝试使用在 GUI 中不可用的慢速衰减。 即,将引脚短接至地,但没有太大区别);这也没有太大区别  
  • toff : 16 us
  • OCPM:闩锁  
  • VREFEF:2V(相当于 2.85A 的电流调节电平)从 TI Cloud GUI 更新。 也是通过示波器进行测量的、我没有注意到基准电压有任何失真
  • 问题似乎出现在两个方向上

黄色= nFault  

绿色=电源电流  

我看到大约 5A 的浪涌电流、然后稳定至负载电流。 我不会看到 nFault 被触发为低电平。  

缩小图像

红色= IPROPI 电压  

因此、我不知道 IPROPI 电压延迟如此长的原因以及它不 会触发电流调节的原因。 它已经看到的电流比应该调节的电流更高(超过 4A)(2.85A)  

我期望根据计算对电流波形进行良好调节。 这告诉我、电流不仅缓慢上升、而且根本没有调节。

您是否会提供这方面的支持?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、

    感谢您的发布。 我们最近可能曾就此主题 E2E 帖子进行过对话。   

    [报价 userid=“658951" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546830/drv8262-drv8262-current-regulation-not-working

    下面是我的设置和示波器图像、  

    • 具有 PWM 类型输入的双模式配置中使用的单路 H 桥(仅使用 1 个 H 桥、OUT1 和 OUT2)  
    • 电源电压 28V  
    • 负载电流~1.9A  
    • 衰减模式:智能调优  
    • toff : 16 us
    • OCPM:闩锁  
    • VREFEF:2V(相当于 2.85A 的电流调节电平)从 TI Cloud GUI 更新  
    • 问题似乎出现在两个方向上  
    [/报价]

    DRV8262EVM 将 3.3kΩ 用于 RIPROPI1 和 2。 基于此、如果 VREF = 2V、电流调节将在 2.85A 时发生。我将复制在过去的 E2E 文章中与您分享的示波器捕获。 请参阅下面的。 对于此捕获、VREF = 2V 黄色迹线。 电机电流蓝色迹线浪涌调节到预期的 2.86A。橙色迹线是 OUTx、显示电流调节期间的电压斩波。   

    测试负载是否为有刷直流电机? 我们注意到、对于某些电机、板载 MCU ADC 可能会导致电流调节环路稳定性问题。 为避免此类外部干扰、将 IPROPIx 连接与 ADC 输入隔离会有所帮助。 这可以通过移除以下两个跳线短接来实现、每个 H 桥对应一个跳线短接。  

    我们目前正在更新 EVM 用户指南、以包含有关隔离 IPROPIx 上的 ADC 连接的信息。 我希望这可以解决您所观察到的问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:  

    感谢您的快速答复。  

    我回到实验室、根据您的建议再次进行测量。 结果如下。 我不知道为什么会看到施加在 IPROPI 电压上的噪声这么多。 我认为这是导致电流调节电平不准确的原因。 我正在读取 2.5A(绿色)的峰值电流、预计在基准电压为 2V 时、峰值电流为 2.8A。 误差超过了 10%。 您知道是什么导致了噪音吗? 是的、我使用的是直流有刷电机。 如果没有这些跳线连接到 ADC、结果似乎更好。 但我仍然很好奇如何能够改进这些测量。 我可以从技术上略微调整基准电压、从而立即获得所需的电流电平。  

    此外、如果我移除那些 连接 到 ADC 输入的跳线、这不会影响 EVM 中 IC 的其他性能吗? 我想没有这些跳线、电流调节就可以正常工作、但我只是想确保不会通过移除这些跳线来禁用其他功能。  

    绿色=电机电流  

    红色= IPROPI 电压  

    放大图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、

    电流调节功能似乎正在正常工作。 不确定是什么引起了这个噪音。 您的 EVM 是否与 USB 隔离器隔离? 您可能需要尝试对所探测的示波器进行不同的接地。 使用我们所有的基准测试、包括高达 60V 的温度范围和电压范围、从来没有看到过这么大的误差  

    另外、如果我移除那些 连接 到 ADC 输入的跳线、这不会影响 IC 在 EVM 中的其他性能吗? 我想没有这些跳线、电流调节就可以正常工作、但我只是想确保不会通过移除这些跳线来禁用其他功能。  [/报价]

    ADC 输入仅用于 GUI 中显示的电流读数、这是移动平均值计算。 对驱动器没有其他影响。 谢谢你。

    此致、Murugavel