This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:GVDD LDO 压降电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541031/drv8334-gvdd-ldo-dropout-voltage

器件型号:DRV8334


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我使用 DRV8334、PVDD 连接到 12V 稳压电源。 目前我将电荷泵模式用于 GVDD、系统工作正常。 但是、我想知道 LDO 模式是否足够了。 PVDD 上的最小输入电压为 11.75V、GVDD 的最小调节目标为 11.5V、因此如果 LDO 的压降不是高电平、这应该足够了。

请指定 GVDD LDO 的压降电压、因为数据表中未规定。  

 

此致

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    如果我理解正确、您似乎需要 PVDD 上的最低 18-22V 电压才能实现 LDO 模式

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    是的、我看到了这个表格。 但是、我认为只有大于 18V 时的精度规定。 假设 LDO 仅支持 50mA、则最小 6V 压降电压会导致过大。 尤其是它被称为“低压降稳压器“...

    也许让我重新表述我的问题:当 PVDD = 12V 时、LDO 模式是否可以安全使用?

    此致、

    Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    对延迟深表歉意。 没错、当 PVDD = 12V 时、您应该能够使用 LDO 模式。 如果您使用的是高 Qg FET、请关注 GVDD、因为存在压降风险。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    感谢我测量 GVDD 以检查它是否在合理范围内。 由于 I FET 的 Qg 相当低、为 27nC、所以没问题。

    此致

    Stefan