工具/软件:
您好:
我昨天创建的这个主题中的简单问题。 我认为应该创建新线程、因为我已将其标记为已完成。 除了我清理了工作台并重新测试之外、相同的操作是相似的。
DRV8262:DRV8262 电流调节不工作 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛
设置提醒..
- 具有 PWM 类型输入的双模式配置中使用的单路 H 桥(仅使用 1 个 H 桥、OUT1 和 OUT2)
- 电源电压 28V
- 负载电流~1.9A
- 衰减模式:智能调优(尝试使用在 GUI 中不可用的慢速衰减。 即,将引脚短接至地,但没有太大区别);这也没有太大区别
- toff : 16 us
- OCPM:闩锁
- VREFEF:2V(相当于 2.85A 的电流调节电平)从 TI Cloud GUI 更新。 也是通过示波器进行测量的、我没有注意到基准电压有任何失真
- 问题似乎出现在两个方向上
这是我再次捕获的内容。 我刚刚清理了工作台、结果略好(噪音更小)。 我仍然不明白为什么电流调节电平不准确。 Vref 电压为 2V 时、应获得 2.85A 电流。 但是、我可以看到、当电流约为 2.5A 时、就会触发电流调节、如下图所示。 误差仍然超过 10%。 当基准电压上升至 2V 时、我看不到对其施加任何噪声。 您能否提出导致这种不准确性的可能原因? 同样、我可以通过 GUI 调整基准电压以获得所需的电流调节电平、但我很好奇、除非按预期这样做、否则会导致这种不准确。 如果这个误差在所有设计中都是持久的、那应该没问题、但我担心不同的驱动器 IC 会导致不同的错误。 我只有一个 EVM、因此无法验证。 以下是我的问题摘要、
1) 什么因素导致电流调节限值不准确?
2) 电流调节限值的容差是多少? +/–5%或
绿色=电机电流
红色= IPROPI 电压