This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:申请功能安全认证的时基故障数据(通过 TUV Nord 认证的 STO)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546893/tps3700-request-for-fit-data-for-functional-safety-certification-sto-with-tuv-nord

器件型号:TPS3700


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们目前正在通过 TUV Nord 获得 STO 认证、并需要以下 IC 的详细时基故障数据:

TPS3700QDDCRQ1
2. LP5907QMFX-3.3Q1
TPS78433QDBVRQ1
4. TPS7A2450DBVR

TUV Nord 已要求根据“SN 29500-2“标准进行时基故障计算。
如果无法直接获得此信息、 也可以使用基于“IEC 62380“或“ISO 26262“的计算方法作为替代方法。

**重要**:
拟合数据必须反映**环境工作温度 70°C **、因为这是认证机构的严格要求。

请提供任何可用的可靠性报告、FMEDA 文档或安全手册、其中包括指定条件下的时基故障率或故障率数据。

如果需要 NDA、请告知我们是否需要访问这些文档。

此致、
Choi Hynny
[higen Rnm]
hechoi@higenrnm.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以在 TPS3700-Q1 产品文件夹的“技术文档“部分找到所需的信息

    为便于参考、我添加了指向 FuSa 文档的链接 (TPS3700-Q1 FuSa Doc)。 如果您需要进一步的支持、请告诉我们。

    谢谢、

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isa Chang

    感谢您的回复以及提供指向功能安全信息文档的链接。

    我们已经查看了文档、并了解所含表格中提供的时基故障值、如下图所示。

    但是、我们特别需要的是 根据 70°C 的环境工作温度计算时基故障值 根据 TUV Nord 的要求,我们的 STO 认证流程。

    如果您能提供此温度条件下的时基故障数据、或者在可能的情况下分享用于在 70°C 重新计算时基故障的参数或方法、我们将不胜感激。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HyunEui:  

    对于 SN29500 FS 时基故障率、该值直接从 SN29500 表中找到。  我们不能选择改变此温度、因为我们直接从表格中提供信息。  

    希望这一点得到澄清!  

    此致、  

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请查看以下白皮书的链接 、了解如何缩放 IEC TR 62380。 我知道您正在寻找 SN29500、但我仍想分享。 我希望它能为您提供您所需的更多见解。  

    不同任务剖面的 IEC TR 62380 时基故障率调节 

    此致、

    Sila.