工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我们目前正在通过 TUV Nord 获得 STO 认证、并需要以下 IC 的详细时基故障数据:
TPS3700QDDCRQ1
2. LP5907QMFX-3.3Q1
TPS78433QDBVRQ1
4. TPS7A2450DBVR
TUV Nord 已要求根据“SN 29500-2“标准进行时基故障计算。
如果无法直接获得此信息、 也可以使用基于“IEC 62380“或“ISO 26262“的计算方法作为替代方法。
**重要**:
拟合数据必须反映**环境工作温度 70°C **、因为这是认证机构的严格要求。
请提供任何可用的可靠性报告、FMEDA 文档或安全手册、其中包括指定条件下的时基故障率或故障率数据。
如果需要 NDA、请告知我们是否需要访问这些文档。
此致、
Choi Hynny
[higen Rnm]
hechoi@higenrnm.com