This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:OUTx 引脚上的额定电压限制

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549270/drv8962-q1-voltage-rating-limit-on-outx-pin

器件型号:DRV8962-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8962

工具/软件:

您好:

对于 DRV8962 OUTx 电压是指定的额定值、即其他外部源在引脚上允许的外部电压、还是仅为 DRV8962 产生的输出电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣,

    感谢您在这个论坛上发帖。

    对于 DRV8962 OUTx 电压为其他外部源引脚上允许的外部电压的额定值、还是仅为 DRV8962 产生的输出电压?

    它指定 OUTx 上的电压、包括仅通过 VM 电压输入供电的负载。  例如、在 PWM 开启/关断的开关死区时间期间、由于负载的电感、引脚上的电压可能会上升。 此规格适用于驱动器和负载系统的纯电压。 OUTx 无法接受直接来自外部源的输入电压。  

    此致、Murugavel