This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:什么?#39;nFAULT/NAD 引脚上拉电阻器限制

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549963/drv3946-q1-what-s-the-limit-of-nfault-nad-pin-pull-up-resistor

器件型号:DRV3946-Q1


工具/软件:

您好、专家

 SPI 错误指示器出现问题、LSD 启动失败。

我怀疑 nFAULT/NAD 引脚上拉电阻器是否超过限制范围。

一个 LSD 的 NAD 引脚上拉电阻器为 27K、测量值为 26.6K、我不确定是否超过了限值。

数据表中电阻器的建议精度为 1%、如下所示。

BR

林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、

    电阻器的限制可在数据表中找到。

    谢谢、
    Ibinu