请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3946-Q1工具/软件:
您好、专家
SPI 错误指示器出现问题、LSD 启动失败。
我怀疑 nFAULT/NAD 引脚上拉电阻器是否超过限制范围。
一个 LSD 的 NAD 引脚上拉电阻器为 27K、测量值为 26.6K、我不确定是否超过了限值。
数据表中电阻器的建议精度为 1%、如下所示。

BR
林松
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、专家
SPI 错误指示器出现问题、LSD 启动失败。
我怀疑 nFAULT/NAD 引脚上拉电阻器是否超过限制范围。
一个 LSD 的 NAD 引脚上拉电阻器为 27K、测量值为 26.6K、我不确定是否超过了限值。
数据表中电阻器的建议精度为 1%、如下所示。

BR
林松