主题: DRV8873 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的:
我们使用 DRV8821DCA 驱动器 IC 来驱动直流螺线管锁存型。
问题:正常工作正常、但有时由于电磁阀持续处于锁存状态、方向不会发生变化。
在 AB 和 CD 部分中、我仅使用 A 部分、通过微控制器将 ABSTEP 设为高电平/低电平(使用来自 VCC 5VDC 的外部上拉 10K 电阻)、ABDIR 和 ABENBLN。

此致、
S.Raj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的:
我们使用 DRV8821DCA 驱动器 IC 来驱动直流螺线管锁存型。
问题:正常工作正常、但有时由于电磁阀持续处于锁存状态、方向不会发生变化。
在 AB 和 CD 部分中、我仅使用 A 部分、通过微控制器将 ABSTEP 设为高电平/低电平(使用来自 VCC 5VDC 的外部上拉 10K 电阻)、ABDIR 和 ABENBLN。

此致、
S.Raj
您好、Raj、
感谢您与我们联系。
DRV8821 是一款由 STEP/DIR 引脚控制的双步进电机驱动器。 该驱动器不适用于控制电磁阀。
DRV8821 中的内置分度器逻辑支持多种不同的步进配置。 xUSM1 和 xUSM0 引脚用于配置步进格式、如下表所示:

下表显示了 xUSM1 和 xUSM0 的不同设置的相对电流和步进方向。 在 xSTEP 输入的每个上升沿、分度器移动到表中的下一个状态。 DIR 引脚为高电平时显示方向;如果 xDIR 引脚为低电平、则序列反转。 正电流定义为 xOUT1 =相对于 xOUT2 为正。

DRV8243、DRV8873 非常适合用于控制锁存螺线管。 要了解如何实现、请阅读以下应用手册。
此致、
Mojtaba.
尊敬的 Raj:
感谢您的提问。
或电磁阀锁存和解除锁存操作需要遵循的任何其他方法。
我建议使用全桥 BDC 驱动器来控制锁存螺线管。 DRV8243、DRV8873 非常适合用于控制锁存螺线管。 以下 应用手册将帮助您如何实现该驱动器。
此致、
Mojtaba.