This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8821:直流螺线管驱动

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8821, DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549773/drv8821-dc-solenoid-driving

器件型号:DRV8821
主题: DRV8873 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的:

我们使用 DRV8821DCA 驱动器 IC 来驱动直流螺线管锁存型。

问题:正常工作正常、但有时由于电磁阀持续处于锁存状态、方向不会发生变化。  

在 AB 和 CD 部分中、我仅使用 A 部分、通过微控制器将 ABSTEP 设为高电平/低电平(使用来自 VCC 5VDC 的外部上拉 10K 电阻)、ABDIR 和 ABENBLN。

此致、

S.Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    感谢您与我们联系。  

    DRV8821 是一款由 STEP/DIR 引脚控制的双步进电机驱动器。 该驱动器不适用于控制电磁阀。

    DRV8821 中的内置分度器逻辑支持多种不同的步进配置。 xUSM1 和 xUSM0 引脚用于配置步进格式、如下表所示:

    下表显示了 xUSM1 和 xUSM0 的不同设置的相对电流和步进方向。 在 xSTEP 输入的每个上升沿、分度器移动到表中的下一个状态。 DIR 引脚为高电平时显示方向;如果 xDIR 引脚为低电平、则序列反转。 正电流定义为 xOUT1 =相对于 xOUT2 为正。

    DRV8243、DRV8873 非常适合用于控制锁存螺线管。 要了解如何实现、请阅读以下应用手册。

    使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mojtaba,

    因此、我们可以通过将 STEP & DIR 引脚设置为高电平并将 ENB 引脚设置为低电平来控制螺线管、螺线管将在约 5-6 秒后再次锁存、我们可以将 STEP & DIR 引脚更改为低电平并将 ENB 引脚更改为低电平、现在螺线管将取消锁存。

    或电磁阀锁存和解锁操作需要遵循的任何其他方法。

    此致、

    S.Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:  

    感谢您的提问。  

    或电磁阀锁存和解除锁存操作需要遵循的任何其他方法。

    我建议使用全桥 BDC 驱动器来控制锁存螺线管。  DRV8243、DRV8873 非常适合用于控制锁存螺线管。 以下 应用手册将帮助您如何实现该驱动器。

    使用 DRV 驱动螺线管(修订版 A)

    此致、  

    Mojtaba.