This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:启动时出现故障

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1, MCF8329RRYEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541440/mcf8329evm-faults-on-startup

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8329A-Q1、MCF8329RRYEVM

工具/软件:

我收到了 带 MCF8329RRYEVM 开发套件的 MCF8329A-Q1 芯片、并希望 OTS 电机启动并运行、但我在使用 Motor Studio GUI 时遇到问题。 我似乎遇到了 MPET_BEMF_Fault 和 CONTROLLER_Fault 等故障 、并已在调优指南中采取了必要步骤来解决问题、但电机 似乎仍无法 正常工作。 我按照建议增加了电流基准并降低了电机参数部分下的压摆率、但运气差。 我测量了我的电机 BEMF 常数并输入该数字。 手动清除错误后、似乎有时会越过错误并进入 MPET、但不会更新任何结果。 我的电机(D4215 无刷直流电机)连接至 18V、当处于 MOTOR_CLOSED_LOOP_ALIGNED 的算法状态时、它仅消耗 0.1A 至 0.2A 电流、不会转动。 我一直在调整各种参数、从而实现消耗极少电流且不移动的相同操作。 我希望在如何启动和运行此程序方面获得一些帮助。  在使用芯片制作自己的电路板之前、我正在使用开发套件了解 MCF8329A-Q1 所需的调优。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将验证数据表并提供建议。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinesh:

    请分享您用于旋转此电机的电机电气参数(相电阻,相电感和 BEMF 常数)和调优文件、我们将验证并建议配置是否有任何问题。  

    此外、请确认 EVM 中使用的分流电阻器值。

    谢谢、

    Dhinesh