主题中讨论的其他器件: DRV8874
工具/软件:
这是我的 H 桥直流电机驱动器电路、我使用 DRV8231 来完成设计、我使用 12V 隔离式电源作为电源、我的产品正在进行小型试生产。但客户反馈他们有故障情况、故障原因是 DRV8231 芯片烧毁、我希望您可以帮助我分析、是我的电路设计故障、还是保护未完成。这是我的原理图和烧录芯片图片。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢您的答复。 客户在使用产品期间出现问题、客户无法重现问题。 我也无法重现问题、因此无法在问题发生时捕获 VM 电流和电压波形。 芯片的散热焊盘连接到 4 层 PCB 的铜层、最大面积约为 4-5 平方厘米。 我通过将 4 欧姆功率电阻器连接到输出端进行了负载测试、 芯片的峰值输出电流约为 2.1A。 从输出波形可以看出、芯片持续触发热关断、从而在高频开关模式下导致间歇性电流输出。 芯片表面温度稳定在 120 摄氏度左右。 在这种情况下、我会使芯片持续运行 24 小时、并且未观察到芯片损坏。 当然、在实际应用中会使用感性负载、这种差异使我无法模拟实际的芯片故障情况。
您好:
您能否提供此电路板上使用的 PCB 布局进行审查? 在 DRV8231EVM 上、我们使用 4oz 覆铜。 我们知道这个 PCB 上使用了多少铜吗? PCB 布局有助于确定布线限制、过孔限制、接地技术等
该系统中使用的大容量电容值是多少? 看起来唯一的大容量电容器是 220nF。 有关正确确定大容量电容器大小的更多信息、请参阅以下应用手册: 确定适用于直流电机驱动应用的大容量电容器的大小
此致、
David
您好:
回顾原理图、我注意到 RISENSE = 100mΩ 且 VREF = 4.167V。 这意味着 ITRIP 设置为 4.167A、高于过流保护阈值 IOCP=3.7A。
您是否知道所用电机的直流电阻、或者在测试过程中拉出了多少电流? 该器件可能拉至大电流、并反复达到 TSD 温度 150°C。 您是否有测试的热像图?
该应用需要多大的连续电流?
此致、
David
您好:
如果客户看到触发了热关断、并需要为其应用运行此类操作、则我建议尝试改善电路板的热布局、例如添加更厚的覆铜和更宽的迹线、或者选择 DRV8874 等可支持更高电流的电机驱动器。
DRV8874 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致、
David