This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461EVM:无法在 EVM GUI 中更改步进模式

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1549913/drv8461evm-unable-to-change-step-mode-in-evm-gui

器件型号:DRV8461EVM


工具/软件:

您好、DRV 团队、名为“Entrust"的“的客户在将步进电机的步进模式从 1/16 更改为更高分辨率时遇到问题。 当值发生更改时、它将切换回 1/16。 静止电流也会出现这种情况。 这是什么原因? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您发送编修。 这应该不是问题。 客户正在使用哪个版本的 GUI? 我们可以要求客户试用在线版本吗?  https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI/ver/1.0.3/。如果是桌面应用程序、请确保使用 1.0.3 版本。 在尝试将 GUI 与 EVM 连接之前、请使用 File > Program Device 菜单更新 EVM 固件。  

      

    在“Register Map“页面中、确保选择 Auto Read Fast 以进行读取和立即写入。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vincent 和 Murugavel。 我是出现此问题的客户。 它似乎是某种类型的防火墙块。 我使用“运行提升“权限重新打开了桌面应用程序、现在设置已保存。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    非常感谢您的更新。 很高兴问题得到解决。 请将此帖子标记为已解决。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murugavel,我不确定我是否有这种能力,因为我不是线程创建者。 如果我弄错了、请纠正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    别担心。 谢谢你。

    此致、Murugavel