This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:在 SPI、中、SPI 通信中的数据写入和读取是正确的 Δ I、但 SDO 的位 12 应该为 0、实际上为 1、指示 CPUV 故障。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551727/drv8889-q1-in-spi-communication-the-data-writing-and-reading-in-spi-communication-are-correct-but-the-bit-12-of-sdo-should-be-0-howerver-it-is-actually-1-indicating-a-cpuv-fault

器件型号:DRV8889-Q1


工具/软件:

根据数据表、nSlEEP 引脚配置正常在 SPI 通信中、SPI 通信中的数据写入和读取正确、、但 SDO 的位 12 应该为 0、 实际上为 1、表明存在 CPUV 故障。 此外,这种故障清除一直存在。

这是我目前最大的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    感谢您的问题。

    如果设置了 CPUV 位、这意味着电荷泵欠压情况、肯定会成为驱动器运行的问题。  该日志还显示从故障状态寄存器 (0x40xx) 读取的数据为 0xD090、从而确认 CPUV 故障情况。 这表明电荷泵问题可能会导致 VCP 引脚过载。 nFAULT 引脚还必须为逻辑低电平、指示 CPUV 故障并禁用输出。

    除了 0.22μF 的 VCP 至 VM 电容器外、还有哪些元件作为负载连接到 VCP ? 请确认 CPH-CPL 电容器为 0.022μF 。 请分享驱动器 IC 原理图进行审查。 谢谢你。

    此致、Murugavel