This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234:DRV8234 问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551815/drv8234-question-on-drv8234

器件型号:DRV8234


工具/软件:

尊敬的团队:



我对 DRV8234 有一个快速的问题。

计数的纹波信息是否仅存储在 RC_CNT 中?

如果是、在执行“移动 400 纹波然后停止“等命令时、值 400 是否基于 RC_CNT 中存储的计数?

RC_CNT 中的值何时复位?

它是否仅在 RC_CNT 达到最大值时复位?

如何设置 旋转的原点?  

感谢您的见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了计算一定数量的纹波、可以使用 RC_THR 和 RC_THR_SCALE 寄存器。  

    NRT = RC_THR×RC_THR_SCALE -->、其中 NRT 是阈值时的纹波数

    RC_THR = 100 (0x64)

    RC_THR_SCALE = 2

    设置阈值后、应在开始之前使用 CONFIG0 清除计数器。  

     有关该过程的更多详细信息、请参阅数据表的第 7.3.6.1.7 节“纹波计数阈值“。  

    此致、

    David