主题中讨论的其他器件:TVS2700、
工具/软件:
您好:
我一直在开发一个使用 DRV8244 电机驱动器和 TVS2700 来控制螺线管的电路板、以实现浪涌保护。 我们 在“滑行“电磁阀 (Hi-Z) 时会发生故障、这样做是为了提高磁场衰减率。 在我们的电路板上观察到两个故障:在 16.8V(4 节锂聚合物电池)时、DRV8244 似乎已在 VM 引脚处熔断(第一张图)。 另一个测试仪报告、TVS2700 在较高的电池电压为 25.2V(6 节锂聚合物电池)时出现故障、但其他条件相同(第二个图像)。 使用的螺线管为 14mH 和 2.3Ω、控制器使用基本的开/关控制(非 PWM)。 不确定为什么这些芯片可能出现故障、有什么想法?