This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:使用 DRV8244 和 TVS2700 实现快速场衰减

Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2700, DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1548072/drv8244-q1-rapid-field-decay-with-drv8244-and-tvs2700

器件型号:DRV8244-Q1
主题中讨论的其他器件:TVS2700

工具/软件:

您好:

我一直在开发一个使用 DRV8244 电机驱动器和 TVS2700 来控制螺线管的电路板、以实现浪涌保护。  我们 在“滑行“电磁阀 (Hi-Z) 时会发生故障、这样做是为了提高磁场衰减率。 在我们的电路板上观察到两个故障:在 16.8V(4 节锂聚合物电池)时、DRV8244 似乎已在 VM 引脚处熔断(第一张图)。 另一个测试仪报告、TVS2700 在较高的电池电压为 25.2V(6 节锂聚合物电池)时出现故障、但其他条件相同(第二个图像)。 使用的螺线管为 14mH 和 2.3Ω、控制器使用基本的开/关控制(非 PWM)。 不确定为什么这些芯片可能出现故障、有什么想法?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    1. 您能提供 这个电路板原理图吗? 我想查看连接到 DRV8244-Q1 的任何内容。
    2. 在此应用中、螺线管的驱动时间是多长?

    最初认为、热关断 激活后流经体 FET 二极管的电流过高、此时器件已损坏、但需要进行更多分析以确保情况属实。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sample_5F00_schematic.pdf

    以下是连接元件的原理图、螺线管在 20ms 内被驱动为高电平、35ms 内被驱动为低电平。 流经体二极管的电流过高、导致过热对我来说是合理的、我认为在电流充分衰减之前、主动反向驱动螺线管应该可用于修复、而无需更改电路。 这听起来合理吗?

    谢谢、

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    在您驱动螺线管时、该器件实际上应该能够处理温升、而不会在 环境温度为 85°C 时太接近 150°C。  我假设您可能一直在驱动螺线管近 1 秒、这会使器件更接近热关断温度。

    我与我的团队一起检查了原理图中 VBAT 上的大容量电容  对于被驱动的电流来说似乎有点小、这可能导致 VM 上升到绝对最大额定值以上、从而导致损坏。 根据经验、我们通常建议每瓦 1uF、因此对于 25.2V 的电池和螺线管、我们建议使用高于~280uF 的大容量电容。 如果电路板未损坏、能否为 VM 提供~8V 电压以使电流约为 3A、从而避免损坏新器件并捕获 OUT1、OUT2、VM 和输出电流? 我们要检查滑行状态期间 VM 是否上升、我们需要观察 OUTx 引脚上的高侧 FET 体二极管导通。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    连接的是单个脉冲。 通道 1 是输出电流、使用 680Ω 电阻器通过 IPROPI 引脚捕获、计算峰值电流为~3.5A。 通道 2 是 OUT1、通道 3 是 OUT2、通道 4 是 VM。

    下面是 VM 进入滑行状态时的特写。 它在右侧似乎已达到稳定状态。

    请告诉我是否有任何其他意见会有帮助。

    谢谢、

    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    我将与我的团队一起审查这些信息、我的目标是明天提供回应。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brad:

    从捕获结果中可以看出、输出和电流看起来正常、但 VM 振荡、而不是此电流的问题。 您能否在 VM 节点上放置更多大容量电容来帮助稳定 VM?

    我想积极地反向驱动电磁阀、直到电流充分衰减、应该可以作为一个修复、而无需更改电路。 这听起来是否合理?

    这应该有助于减少热生成。 尽管问题是由于 VM 泵回导致的、但器件可能会受到损坏、因此如果您测试此情况、我建议在测试期间至少密切关注 VM 电压。

    如果您最终执行另一项测试、是否可以捕获 VM 和负载电流? 这将有助于缩小导致负载损坏的原因。  

    此致、

    Joshua