请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1工具/软件:
您好、
我们是否可以在 PWM 模式下使用 SPI??禁用 DRV8243?。 我在数据表中看到、它提到了独立 EN/PH 模式。无论是否适用、PWM 模式都没有明确提到。 请对此进行澄清。
此外、在 PWM 模式下使用 SPI 也可以进行 IN1 和 IN2 控制。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们是否可以在 PWM 模式下使用 SPI??禁用 DRV8243?。 我在数据表中看到、它提到了独立 EN/PH 模式。无论是否适用、PWM 模式都没有明确提到。 请对此进行澄清。
此外、在 PWM 模式下使用 SPI 也可以进行 IN1 和 IN2 控制。
谢谢、