This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243S (S) 型号禁用选项、使用 SPI

Guru**** 2575945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552721/drv8243-q1-drv8243s-s-variant-disable-option-using-spi

器件型号:DRV8243-Q1


工具/软件:

您好、  

我们是否可以在 PWM 模式下使用 SPI??禁用 DRV8243?。 我在数据表中看到、它提到了独立 EN/PH 模式。无论是否适用、PWM 模式都没有明确提到。  请对此进行澄清。

此外、在 PWM 模式下使用 SPI 也可以进行 IN1 和 IN2 控制。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 DRVOFF 具有禁用输出的功能。 然后、在表格顶部可以仅通过 SPI 寄存器进行禁用输出。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复...

    我们计划在 PWM 模式下使用此功能、它是否适用于 PWM 模式?还是仅限于几种模式???在数据表中、提到了独立模式的相关内容并未提及与 PWM 模式相同的表、因此造成了位混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    PWM 模式可用于 PWM 电机运行。 请参阅表 8-5

    如表 8-5 所示、如果 IN1 有来自 MCU 的 PWM 信号输入、则在 OUT2 上有 DRV 输出 PWM。  

    您能否生成新的 E2E 帖子来提出新问题? 此帖子将由将来的人推荐。 我想在一篇 E2E 帖子上保留相同的问题。

    此致

    Shinya