请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350工具/软件:
TI 团队大家好、
我们已经使用设计了一个三相逆变器电路 DRV8350RH IC。
我们正在使用栅极驱动器以大约 20kHz 的开关频率控制 MOSFET 栅极。
在测量 MOSFET VGS 时、我们观察到开关周期在 19kHz 至 21kHz 的范围内持续变化。
我们想知道这是由死区时间引起还是由另一个因素引起。
此外、在测量 VGS 抖动时、我们发现正负边沿的厚度约为 2–3µs。
我们想知道此抖动水平是否在正常范围内。
下面是供您参考的 VGS 抖动原理图。

谢谢你。
此致、