This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:有关 DRV8350RH VGS 抖动和开关周期的查询

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551923/drv8350-inquiry-regarding-drv8350rh-vgs-jitter-and-switching-period

器件型号:DRV8350


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们已经使用设计了一个三相逆变器电路 DRV8350RH IC。
我们正在使用栅极驱动器以大约 20kHz 的开关频率控制 MOSFET 栅极。

在测量 MOSFET VGS 时、我们观察到开关周期在 19kHz 至 21kHz 的范围内持续变化。

我们想知道这是由死区时间引起还是由另一个因素引起。

此外、在测量 VGS 抖动时、我们发现正负边沿的厚度约为 2–3µs。

我们想知道此抖动水平是否在正常范围内。

下面是供您参考的 VGS 抖动原理图。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。

    您能否确保输入 PWM 持续达到 20k、并且变化是由驱动器而不是输入导致的?

    仅驱动器不应导致 2-3 μ s 的抖动。

    如果我可以看到波形来确认这一点也会有所帮助。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    我发现这种现象不是抖动、而是因为我们通过 MCU 的电流控制来驱动电机、从而调整电压电平。 因此、VGS 周期在 19kHz 和 21kHz 之间变化。

    感谢你的帮助。