This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:启动和连续运行的电流限制

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545540/mct8316a-current-limit-for-startup-and-continuous-operation

器件型号:MCT8316A


工具/软件:

您好、  

我们使用 MCT8316A 驱动器来运行电机。 ~的标称电流消耗为 Δ I 200mA、我们想将其限制为 800mA。  

引导式调优的默认设置以 CSA_GAIN=0.15V/A、OL_ILIMIT=0.4V 和 CBC_ILIMIT= 0.2V(意味着开环限制~2.7A、闭环限制 1.33A)结束。  

尝试将电流限制更改为 0.8A 时、我已将 CSA_GAIN 更改为 0.6V/A、将 OL_ILIMIT 更改为 0.6V、将 CBC_ILIMIT 更改为 0.5V。 更改后、尽管未检测到高电流、但电机无法启动。  LOCK_ILIMIT 寄存器设置为 0.9V。

您能否指导我完成电流限制程序? 我是否应该进行其他更改以使驱动器适应新的 CSA_GAIN 集?

谢谢

Tomer  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    LOCK_ILIMIT_DEG 时间是多少? 什么是电机 R、L 值?

    OILIMIT 为 0.8A 设置 1A 和 CBC_ILIMIT、这是根据配置正确的。

    如果 LR 设计为可能存在电流过冲、且抗尖峰脉冲过低。

    您能否捕获波形、在相电流上设置触发器以查看宽度?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:  

     LOCK_ILIMIT_DEG 时间为 75ms。 R= 5.7 Ω、L = 4.8mH

    如果问题得到解决、我将尝试增加并进行更新。

    Tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:  

    我已将 FAULT_CONFIG1 寄存器更改为 0x1B7A58B4(ILIMIT = 1.5V、ILIMIT_DEG 2.5 秒)、并且电机仍然无法以中等扭矩启动。  

    请告知:  

    谢谢、  

    Tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    我会提供更多指导、快速回答一个问题:您是否仍看到 ILOCK 故障?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    什么是 PWM 频率、可以将 PWM 频率更改为 20kHz?

    默认频率为 40kHz ,有时 TBLANK 和 TDEG 可能不够,如果 PWM 中有振铃,因此降低到 20kHz,这也会提高扭矩。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.