请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605L工具/软件:
你(们)好
DRV2605L 是否有电源效率信息?
我想估算 VDD 电流
例如、我的额定电压/电流为 0.7VrmsAC / 90mA rms、VDD 电流将为 0.7* 90mA /(VDD *电源效率)
谢谢你
POKI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Poki、
我无法找到以前的闭环效率数据。
我们有这个触觉报告: 触觉能耗(修订版 A)