This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:DRV2605L 的电源效率

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1553892/drv2605l-power-efficiency-of-drv2605l

部件号:DRV2605L


工具/软件:

你(们)好

DRV2605L 是否有电源效率信息?

我想估算 VDD 电流

例如、我的额定电压/电流为 0.7VrmsAC / 90mA rms、VDD 电流将为 0.7* 90mA /(VDD *电源效率)

谢谢你

POKI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Poki、

    我回头看了效率数据、得到的数据如下。 我认为、对于 0.7Vrms 输出电压、~85%是一个很好的估算 VDD 电流的值。

    • 条件下效率为~92-93%:LRA 模式、开环、3.3V 至 5.2V、25 Ω 负载、 最大输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly:

    那么闭环效率呢?

    谢谢你

    POKI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Poki、

    我无法找到以前的闭环效率数据。

    我们有这个触觉报告: 触觉能耗(修订版 A)