This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:无配置的电机损坏

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555021/drv8889-q1-motor-damage-without-config

器件型号:DRV8889-Q1


工具/软件:

尊敬的支持团队:

在哪种情况下、没有任何配置(因此应使用默认配置运行)的驱动器可能会将 VM 电源电压直接传递给电机?

每次我不向电机发送配置并仅启用驱动器时、我都会看到从电源汲取的电流超过 1A、但电机的额定电流仅为 180mA。 电机升温非常快、就像驱动器实际将 VM 直接连接到电机一样。

我的 Vref 为 1.1V、因此最大电流实际上应为:

1.1*100%/2.2A= 0.5A

当我以 50% TRQ_DAC 发送正常配置时、一切都再次正常工作。

VM 为 28V。 电机相电阻= 16 Ω。

非常感谢您的支持。

此致、

Lyto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lyto、

    感谢您的问题。

    在哪种情况下、驱动程序在没有任何配置的情况下(因此应使用默认配置运行)可能会将 VM 电源电压直接传递到电机?

    当 DRV8889-Q1 上电、通过 nSLEEP = 1 从睡眠状态唤醒并且在 DRVOFF = 0 时启用输出时、输出将通过 VREF 输入电压以 71%的设定电流驱动线圈、因为 TRQ_DAC 寄存器在上电时或每次从睡眠事件唤醒时将为 100%、没有阶跃脉冲输入或 STEP = 0。 这将是一个调节电流。  

    此时线圈将由 VM 电压供电、但这将是开关电压。 请参阅下面的波形捕获。 VA 是线圈 A 上的差分电压、VB(线圈 B 和 IA)、IB 是线圈 A 和 B 电流。 如果电机处于此状态(也称为保持电流模式)、则电机可能会过热并可能损坏线圈。 但是、如果需要制动力、可以避免这种情况。 设计人员可以通过将 TRQ_DAC 寄存器配置为较低的值来设置较低的保持电流、从而减少线圈发热。 如果不需要保持电流、则 DRVOFF 可以为 1、这将禁用输出至 0 电流。   

    [引述 userid=“455479" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555021/drv8889-q1-motor-damage-without-config

    我的 Vref 为 1.1V、因此最大电流实际上应为:

    1.1*100%/2.2A= 0.5A

    [/报价]

    没错。 使用此设置时、两个线圈中的线圈保持模式电流将为 0.5 x 0.71 = 355mA。

    当我发送带有 50% TRQ_DAC 的正常配置时、一切都正常工作。

    TRQ_DAC 为 50%时、保持模式电流会降至 178mA。

    VM 是 28V。 电机相电阻= 16 欧姆。

    无论 VM 电压和步进 DCR 电阻如何、线圈电流都会调节至设定值。 即使 VM/R = 1.75A、由于斩波恒定电流调节、线圈电流也会保持在设定值。 两端的电压将进行切换、但在进行导通时、电压将处于 VM 电平。 除非驱动器本身损坏(例如其 HS-FET 短路和故障)、否则驱动器永远不会将未斩波(非开关)VM 电源电压直接传递到线圈。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的回答。 这也是我的理解。 现在、我在没有配置的情况下测量了斩波器电流、得到以下值。

    平均当前列表 478mA。 纹波明显较大。  但我应该得到 71%*(1.1V/2.2)*100%= 355mA 对吗?

    谢谢

    此致、

    Lyto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lyto、

    the mean current ist 478mA。 纹波明显较大。  但我应该得到 71%*(1.1V/2.2)*100%= 355mA 对吗?

    抱歉、我引用的表适用于微步进模式。 这与该器件的默认步进模式不匹配。  

    在上电或唤醒默认情况下、步进模式将处于全步进 100%。 对于此步进模式、 两个线圈的 45°初始位置电流都将为设定值的 100%。 请参阅下面的。 纹波峰值将接近 500mA、这似乎就是您分享的捕获结果。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    非常感谢您的支持和确认。 可以关闭主题

    此致

    Lyto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lyto、

    谢谢!  

    此致、Murugavel