This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:PWM 占空比为 100%时运行

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555022/mcf8329a-q1-operation-when-pwm-duty-is-100

器件型号:MCF8329A-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 中对 MCF8329A-Q1 进行测试。

在该测试中、如果 PWM 占空比为 100%、他们需要以最大 100%的速度运行电机。

->如果客户将 DUTY_OFF2 寄存器设置为 255 并将 PWM 占空比设置为 100%、电机能否以最大 100%速度运行?

或者、它可能由于 DUTY_OFF2 寄存器 (255) 而导致运行异常?

请检查此问题。 谢谢、

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    它们需要速度曲线模式还是简单的基准模式。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的支持。

    我找不到您提到的 2 种模式的相关信息。

    从哪里可以找到这些规格?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

     用户可以通过设置该位 (REF_PROFILES1->REF_PROFILE_CONFIG) 来启用速度曲线。 主要用于为特定占空比命令提供特定的电机转速。 有关更多详细信息、请参阅器件数据表的“输入控制基准曲线“一章。 如果用户只需要 100%占空比命令的速度、则可以通过设置  REF_PROFILES1->REF_PROFILE_CONFIG = 0 来选择简单基准模式。

    谢谢、

    Dhinesh