工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在自己的 PCB 中对 MCF8329A-Q1 进行测试。
在该测试中、如果 PWM 占空比为 100%、他们需要以最大 100%的速度运行电机。
->如果客户将 DUTY_OFF2 寄存器设置为 255 并将 PWM 占空比设置为 100%、电机能否以最大 100%速度运行?
或者、它可能由于 DUTY_OFF2 寄存器 (255) 而导致运行异常?
请检查此问题。 谢谢、
此致、
追逐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在自己的 PCB 中对 MCF8329A-Q1 进行测试。
在该测试中、如果 PWM 占空比为 100%、他们需要以最大 100%的速度运行电机。
->如果客户将 DUTY_OFF2 寄存器设置为 255 并将 PWM 占空比设置为 100%、电机能否以最大 100%速度运行?
或者、它可能由于 DUTY_OFF2 寄存器 (255) 而导致运行异常?
请检查此问题。 谢谢、
此致、
追逐
您好 Chase、
用户可以通过设置该位 (REF_PROFILES1->REF_PROFILE_CONFIG) 来启用速度曲线。 主要用于为特定占空比命令提供特定的电机转速。 有关更多详细信息、请参阅器件数据表的“输入控制基准曲线“一章。 如果用户只需要 100%占空比命令的速度、则可以通过设置 REF_PROFILES1->REF_PROFILE_CONFIG = 0 来选择简单基准模式。
谢谢、
Dhinesh