请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700EVM-HV500主题: DRV2700 中讨论的其他器件
工具/软件:
我意外地为 DRV2700EVM-HV500 提供了 12V 电压。 电路板没有输出。 我已经看到 原理图上放置了一个齐纳二极管 D2 SOD-123 MMSZ5232B-7-F。 我的问题是、通过更换二极管可以固定我的电路板。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我意外地为 DRV2700EVM-HV500 提供了 12V 电压。 电路板没有输出。 我已经看到 原理图上放置了一个齐纳二极管 D2 SOD-123 MMSZ5232B-7-F。 我的问题是、通过更换二极管可以固定我的电路板。
谢谢你。
两者都在 VEXT 上设置。
/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/38/pastedimage1755625823094v2.png