This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM-HV500 保护二极管

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555151/drv2700evm-hv500-drv2700evm-hv500-protection-diode

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题: DRV2700 中讨论的其他器件

工具/软件:

我意外地为 DRV2700EVM-HV500 提供了 12V 电压。 电路板没有输出。 我已经看到 原理图上放置了一个齐纳二极管 D2 SOD-123 MMSZ5232B-7-F。 我的问题是、通过更换二极管可以固定我的电路板。
谢谢你。