This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:唤醒

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552251/drv8242-q1-wake-up

器件型号:DRV8242-Q1


工具/软件:

您好的团队、

对于从 T5 nFAULT 上拉至 nSLEEP 上拉的时间间隔、我们是否有任何特殊要求?  

客户在测试中发现、当此间隔为 10us 时、nFAULT 将  再次下拉、如下图所示。

但是、 如果间隔较短、例如当 nFAULT 上拉时、nSLEEP 会立即上拉、则 nFAULT 不会  再次下拉。  

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    Treset 的时间范围为 5-20us、为了保证器件接受复位信号、我们建议使用大于 20us 但小于 40us 的值、以避免器件进入睡眠模式。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我想问一下我们是否对两次更换的时间有具体的要求?

    谢谢。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    我们没有 twakeup 规范。 我们通常建议在将 nSLEEP 设置为高电平后等待>1ms、然后再发送任何输入、以确保器件已为输入做好准备。

    此致、

    Joshua