This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A:手动开环→闭环切换(无 AUTO_HANDOFF)在 12V 至 32V 范围内无法保持一致

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1556201/mct8329a-mct8329a-manual-open-loop-closed-loop-handoff-no-auto_handoff-fails-to-be-consistent-across-12-32-v

器件型号:MCT8329A


工具/软件:

您好:

我正在使用 MCT8329A  我想 手动控制 开环→闭环切换速度。 可以了 不会 想使用 AUTO_HANDOFF;相反、我想设置一个有效的固定切换阈值(以 Hz/RPM 为单位) 保持不变 范围内工作 12V 至 32V

问题总结

  • AT 12V 、电机仅转换为闭环 IF OL_DUTY = 30%

  • AT 28V 、只有当 I 时、相同的电动机才会转换 将 OL_DUTY 降至= 10%

  • 对于单个固定的 OL_DUTY 值、在 PVDD 范围的一端切换失败。

  • 是什么 不会 表现良好 积分方法 ;计算得出的积分阈值非常高、超出了 GUI 范围。 我更喜欢 仅限 ZC (或者在大多数混合情况下,但这里的集成并不理想)。

目标
a. 单一参数集 (无 AUTO_HANDOFF)、可确保在进行可靠的手动切换 相同的命令 RPM/Hz 和 OL_DUTY  从 12V 至最高 32V

电机/设置详细信息

  • 最大速度: 7000 转/分

  • 所需的手动切换速度: 1000 转/分

  • 拓扑:无传感器 BLDC、梯形/ 120°换向

  • 电源电压范围: 12V 至 32V

  • 极对:  2.

  • PWM 频率:  20000

  • 开环期间的控制模式: 电压(占空比)

  • 分流 Rs 和 CSA 增益:  1M 和 40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您 可以禁用 MOTOR_STARTUP2->AUTO_HANDOFF、并配置所需的开环到闭环频率阈值 MOTOR_STARTUP2->OPN_CL_HANDOFF_THR

    谢谢、

    Dhinesh