主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C
工具/软件:
嗨、
我们尝试在定制的 PCB 上运行通用电机控制实验。
我们目前正在尝试运行 BUILD_LEVEL_1。 因此、电机未连接到 PCB。
我们确保 PCB 中的所有连接都与评估套件 (LaunchXL-F25C + BoostXL-DRV8323RS) 的连接相似。
唯一的区别是我们在 PCB 上使用了 DRV8323S 驱动器、并且我们已经验证了 MCU 和驱动器之间的 SPI 通信是否正常工作。
我正在提供示波器捕获的 nFault 信号、希望它能够协助执行调试过程。


我要添加以下内容:在调试时、逐步浏览似乎会导致 nFault 丢弃的代码段、不会出现故障。
正如通用电机控制实验室用户手册中所述、我们还在 C9、C10、C11(boostxl-drv8323RS 原理图)中放置了 33nF 电容器。
谢谢、
Eyal