This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:尝试提供 PWM 信号时、nFault 会暂时下降

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555432/drv8323-nfault-momentarily-drops-when-trying-to-supply-pwm-signals

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280025C

工具/软件:

嗨、

我们尝试在定制的 PCB 上运行通用电机控制实验。  

我们目前正在尝试运行 BUILD_LEVEL_1。 因此、电机未连接到 PCB。

我们确保 PCB 中的所有连接都与评估套件 (LaunchXL-F25C + BoostXL-DRV8323RS) 的连接相似。

唯一的区别是我们在 PCB 上使用了 DRV8323S 驱动器、并且我们已经验证了 MCU 和驱动器之间的 SPI 通信是否正常工作。

我正在提供示波器捕获的 nFault 信号、希望它能够协助执行调试过程。

我要添加以下内容:在调试时、逐步浏览似乎会导致 nFault 丢弃的代码段、不会出现故障。

正如通用电机控制实验室用户手册中所述、我们还在 C9、C10、C11(boostxl-drv8323RS 原理图)中放置了 33nF 电容器。

谢谢、

Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    是否必须清除故障、或者故障引脚是否自行恢复? 根据具体情况、这将告诉我们最可能出现的故障。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yara、感谢您的回复。

    引脚本身恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    下一步是禁用 VDS_OCP 和 SEN_OCP、看看问题是否仍然存在、如果仍然存在、那么您很可能要处理 UVLO 或 CPUV。 在这种情况下、您必须检查电源的稳定性。

    如果问题确实消失、则您可能会遇到过流事件

    此致、

    Yara