This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:Fgen 引脚

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1554981/mct8329a-fgen-pin

器件型号:MCT8329A


工具/软件:

大家好、我的理解是、FGEN 引脚必须在启动时拉高才能使器件正常运行。

如果多个 MCT8329A 芯片一起使用、FGEN 引脚是否可以连接在一起并被拉高? 我不打算使用 FGEN 引脚来测量速度。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FG 将在电机运行时切换。

    可能会出现器件之间延迟启动的情况、如果 FG 被一个器件保持为低电平、那么在任何时候、其他器件都会出现问题。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应 — 在此基础上,我能否使用单个 NFAULT 上拉电阻器来指示电机上的故障(用于指示一般故障,然后通过 I2C 将其精确定位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不建议也为 NFAULT 引脚配备通用的上拉电阻器。 请为每个器件保留单独的上拉电阻器。

    谢谢、

    Dhinesh