请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329A工具/软件:
大家好、我的理解是、FGEN 引脚必须在启动时拉高才能使器件正常运行。
如果多个 MCT8329A 芯片一起使用、FGEN 引脚是否可以连接在一起并被拉高? 我不打算使用 FGEN 引脚来测量速度。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.