This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:冻结的 SYS_STATUS2 寄存器和不一致的启动行为

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1556658/mct8329a-frozen-sys_status2-register-and-inconsistent-startup-behaviour

器件型号:MCT8329A


工具/软件:

尊敬的 TI 团队

在使用 MCT8329A 电机驱动器执行测试时、我们遇到了一个反复出现的问题、即电机系统似乎卡在 MOTOR_IDLE 状态、报告的速度保持为零。 然而、尽管寄存器会持续指示空闲状态、但仍可以使用外部 PWM 信号驱动电机。 这意味着电机驱动器本身至少保持部分功能。 为了尝试重现问题、我们还观察到、当触发故障情况时、驱动器会正确锁存故障。 但是、SYS_STATUS2 寄存器中的 STATE 位保持为 0x06 (MOTOR_IDLE)、如所附的屏幕截图所示。 即使其他寄存器和电机功能继续按预期运行、SYS_STATUS2 寄存器似乎也停止更新。 此情况会一直持续到器件下电上电、之后恢复正常行为。 我们在多个电机驱动器单元中观察到了这种行为、这表明它未与单个器件进行隔离。
这是 MCT8329A 的已知问题吗、您能提供有关任何进一步的故障排除步骤或权变措施的建议吗?

此外、我们还有另一个关于启动的观察结果;有时电机继续与 MOTOR_START 对齐、但它不是开始旋转、而是来回振动、无法进入闭环控制 (MOTOR_RUN)。 在此期间、来自电机的声学噪声会增加间距。 MOTOR_STARTUP 寄存器的值如下:MOTOR_STARTUP1 0x6D1065B9 和 MOTOR_STARTUP2 0x079CD291。  您能否建议哪些参数可能会影响此行为、以及如何调整这些参数以提高启动可靠性?

此致、

Simon Calvini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    很抱歉耽误响应。

    请共享完整的 JSON 文件以 分析 其他配置。

    我们需要关于第一个问题的更多信息。 我已向您发送朋友请求、请接受相同请求。

    谢谢、

    Dhinesh